This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPT8241:OPT8241的 ILLUM_N 信号不正确

Guru**** 2604225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/583809/opt8241-illum_n-signal-of-opt8241-is-not-right

器件型号:OPT8241
主题中讨论的其他器件:OPT9221

大家好:

 我做了一个广泛的、指 的是 OPT8241-CDK-EVM 板。但是当我测量 ILLUM_N 和 ILLUM_P 信号时、我发现电路板中的方波非常混乱和奇怪、但 在 OPT8241-CDK-EVM 中 、方波是标准波。希望 U 能帮助我、谢谢!

此致、
Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Chris:

    它看起来您的电路板的信号在振铃。 您是否检查了电路板是否受阻抗控制?

    此致、
    子哈希
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HI 子哈希:

    我很高兴再次与您交谈、感谢您的帮助! 单端信号的阻抗控制 为50Ω Ω。

    此致、
    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    伙计们、这个问题是否已解决?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Larry:
    我参考 OPT8241-CDK-EVM 将 OPT9221芯片下的 IO_MOD_REF 引脚和 ILLUM_MOD_FB 引脚连接在一起、因此很难将两个信号分开。只要问题仍然存在、我就将 COMP_MOD_FB 拉至 GND、禁用 DELAY_fb_corr_mode 和 DELAY_fb_dc_corr_mode、但仍启用延迟。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    去混叠可能是根本原因(错误设置)。 请尝试使用随附的电子表格、查找经销商设置所需的所有 PLL 寄存器设置。

    根据您当前的设置验证它是否有问题、并查看有何差异。

    Larry

    e2e.ti.com/.../4011.DealiasCalc.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Chris、您好、检查您的问题是否已解决。