This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LDC1101EVM:使用 LDC1101 COUNT 硬币

Guru**** 2610285 points
Other Parts Discussed in Thread: LDC1101, LDC1101EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/581364/ldc1101evm-use-ldc1101-count-coin

器件型号:LDC1101EVM
主题中讨论的其他器件:LDC1101

尊敬的先生:

我们使用 LDC1101 EVM 进行硬币计数。

我们连续滚30件硬币、但始终少2件。

你有什么想法吗? reference.e2e.ti.com/.../LDC1101-EVM-Test.docx 的附加文件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    从您所附的电子表格中、LDC1101似乎正在进行正确采样、并且您正在确保每枚硬币有足够的样本。 我希望您的计数算法无法正确处理数据。 例如、在采样2200附近、输出代码连续快速下降两次。 这是否可能是由于两枚硬币同时在滑槽中(一枚硬币"推动"另一枚硬币穿过滑槽)引起的。 传感器会将此视为部分浸透、因为传感器在通过滑槽一起移动时会"夹住"每个硬币上的一些金属、RP 不会返回到42000。 您的算法捕获此类事件非常重要。 我建议采用这样的方法来检测硬币:根据它产生的 RP 的变化率、而不是使用绝对阈值。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    您能帮我们检查随附的文件吗?

    谢谢!e2e.ti.com/.../LDC1101-RP-curve.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Vincent:

    您是否在对 LDC1101进行连续采样? 您能否获得 INA 引脚接地示波器截图、其中显示了~30个传感器振荡周期?

    Christo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的先生:

    如果我们使用 L、则数字是正确的、但无法区分 true 和 false

    只能用 R 来区分真伪、硬币通过10mm 传感器为30ms、如果我们将硬币缓慢地放置、而不是连续放置、那么 R 也是正确的
    对硬币的速度有什么要求?

    如何在 EVM 中同时读取 L 和 R?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Vincent、

    LDC1101EVM GUI 确实会报告 RP+L 或 LHR 数据、但不会同时报告这两个数据。 LDC1101会同时转换全部3个测量值。 遗憾的是、LDC1101EVM 使用的 USB 接口是 USB1.1、当 LDC1101配置为更高的采样率时、该接口不能提供足够有用的 BW 来传输 LDC1101输出数据。 这会导致 EVM 出现一些不来自 LDC1101的伪影。

    此致、

    Christo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的先生:

    谢谢、那么我们如何从 LDC1101中获取 RP+L
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    要使用 GUI 读取 Rp+L 数据、请参阅 LDC1101EVM 用户指南的第17页: www.ti.com/.../snou137.pdf
    此致、
    Luke