主题中讨论的其他器件:AFE4490、 AFE4404
您好!
我将 AFE4490 SPO2 EVM 与 NXP 的 K53 MCU 连接。 我可以通过 SPI 读取和写入寄存器、而不会出现任何问题。 但是、当我尝试使用 ADC_RDY 中断读取寄存器值时、值保持不变。 与红色 LED 一样、ADC 值保持在 x0003000、IR 也保持在某个固定值。 但如果没有 ADC_INTERRUPT 、AFE4490会输出 PPG 信号。
如果有人能够指出为什么会发生这种情况、那将会很棒?
是否可以以大于25mA 的电流驱动 LED、因为我的应用不受功率限制?