This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPT8241-CDK-EVM:有关 TI#39;S TOF 和 OPT8241-CDK-EVM 的问题

Guru**** 2611705 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/580614/opt8241-cdk-evm-questions-about-ti-s-tof-and-opt8241-cdk-evm

器件型号:OPT8241-CDK-EVM

你好!
我们的应用侧重于家用机器人/清扫器。
我们的测距目标是实现测绘(SLAM),使机器人自主行走。
现在、我们在项目中使用了三角测距原则。
根据我们的理解、ToF 应先于精密三角测量。因此、我们希望看到 TI 的 ToF 方案。
目前,我们关注的是以下内容----
1.在门应用中:
最大距离为2m~5m
误差精度:
我们认为、ToF 的精度不依赖于距离、而应在毫米范围内。 对吧?
3.测距角度:
目前、我们认为 TI ToF 的测距对象是"320x240"平面、如果我们的理解正确、我们想 知道测距角度。
通常 、对于 ToF 方法、如果对象是一个点、则不会出现角度问题、最需要注意的是刷新率。
但如果物体是平面、我们需要测距角度、我们认为水平测距角度应超过60度。  
4.刷新率:
如第3项所述、TI 的 ToF 方案应是一个平面范围、因此不再需要刷新率。
但是、如果它的点范围有点大、刷新率应超过每秒1000。
5.
激光安全:根据美国 FDA 关于激光认证的规定、您的产品是否可以达到 激光 安全的1级标准。
激光波长。
激光光能。
6.光学透镜:
由于接收物体是平面、因此应选择使用哪种透镜?
感谢您的回复~
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您的心:
    请在 下面找到答案(>>):
    1.在门应用中:
    最大距离为2m~5m
    >>这可以通过充足的照明实现。
    误差精度:
    我们认为、ToF 的精度不依赖于距离、而应在毫米范围内。 对吧?
    >> ToF *精度*与距离的关系较小,但更多的取决于校准。  但是 ToF *准确度*取决于反射幅度。  精度通常是范围的1%、因此在5m 时、您可以预期大约5cm 的精度。
    3.测距角度:
    目前、我们认为 TI ToF 的测距对象是"320x240"平面、如果我们的理解正确、我们想 知道测距角度。
    >>我认为您指的是视场(FOV)角度。  我们的 OPT8241-CDK-EVM 具有87度对角 FOV。  您可以使用具有不同 FoV 的透镜/照明。
    通常 、对于 ToF 方法、如果对象是一个点、则不会出现角度问题、最需要注意的是刷新率。
    但如果物体是平面、我们需要测距角度、我们认为水平测距角度应超过60度。  
    4.刷新率:
    如第3项所述、TI 的 ToF 方案应是一个平面范围、因此不再需要刷新率。
    但是、如果它的点范围有点大、刷新率应超过每秒1000。
    >> 单点 ToF 参考速率可以是每秒1000个样本。  320x240阵列可实现120fps 的帧速率。
    >> 如果您对单点 ToF 感兴趣、请联系 ti-3dtof@list.ti.com 以获取更多信息。
    5.
    激光安全:根据美国 FDA 关于激光认证的规定、您的产品是否可以达到 激光 安全的1级标准。
    激光波长。
    激光光能。
    >>我们的产品可以与不同的照明组合使用、包括激光和 LED。  如果是激光、可通过正确选择激光、扩散器 FoV 和激光功率来实现1类。  我们的 OPT8241-CDK-EVM 已通过 IEC60825-1第二版的1类测试。   波长为850nm。  光功率为~900uW、每台具有扩散器的激光器(在100mm 距离、7mm 孔径处测量)。   新设计必须遵循 IEC60825-1 (2014)第3版   
    6.光学透镜:
    由于接收物体是平面、因此应选择使用哪种透镜?
    >>我们推荐采用 ARC 涂层的 F1.1或 F1.2透镜、在 CRA < 20度的情况下优化为850nm。  对于 OPT8241、图像格式为1/3英寸(传感器区域对角线)。
    Larry
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Larry:

    非常感谢您的热情帮助!

    1。

    我想知道我能否轻松运行您的演示板(OPT8241-CDK-EVM)。

    例如、,我可以将 OPT8241-CDK-EVM 连接到 PC、并且无需任何编程即可测量房间的深度?

    2.

    我是否需要购买基于此板的激光或镜头?

    该板是否包含激光和镜头?

    3.

    芯片 OPT8241的数据输出格式是什么?

    在不使用控制器芯片 OPT9221的情况下、我能否根据此输出自行计算深度数据:

    (因为控制器太大)

    TI 是否提供此算法? (源代码或库)

    4.

    OPT9221是否还控制照明 LED/LD?

    5.

    我可以从何处下载技术文档来介绍该芯片的理论?

    6.

    我会将电子邮件发送至 ti-3dtof@list.ti.com、询问单点信息

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    请在下面的内嵌(>>)查找答案。

    1。

    我想知道我能否轻松运行您的演示板(OPT8241-CDK-EVM)。

    例如、,我可以将 OPT8241-CDK-EVM 连接到 PC、并且无需任何编程即可测量房间的深度?

    >>我们为 Windows PC 提供 VoxelViewer 软件、以轻松评估电路板并测量深度数据。
    EVM 在出厂时已校准、您可以使用软件选择校准的配置文件("Metrilus 远距离(HW)"是最佳配置文件)。

    VoxelViewer 可从此处下载:
    www.ti.com/.../sbac143


    2.

    我是否需要购买基于此板的激光或镜头?

    该板是否包含激光和镜头?

    >>此 EVM 包括激光和镜头。 您无需单独购买。

    3.

    芯片 OPT8241的数据输出格式是什么?

    在不使用控制器芯片 OPT9221的情况下、我能否根据此输出自行计算深度数据:

    (因为控制器太大)

    TI 是否提供此算法? (源代码或库)

    >> OPT8241作为芯片组的一部分出售、需要配套控制器 OPT9221。
    我们不支持直接运行 OPT8241。


    4.

    OPT9221是否还控制照明 LED/LD?

    >>照明调制直接由 OPT8241控制。 OPT9221不直接控制 LED/LD。 LED/LD 需要单独供电。

    5.

    我可以从何处下载技术文档来介绍该芯片的理论?

    >>您可以参阅我们的白皮书《飞行时间摄像头简介》(www.ti.com/.../sloa190) 和《飞行时间系统设计简介》(www.ti.com/.../sbau219)


    6.

    我会将电子邮件发送至 ti-3dtof@list.ti.com、询问单点信息

    谢谢!