你好。 AFE4490SPO2EVM 的n´t 未记录 超过750.000个样本。 n´t、我无法记录超过16分钟(使用750Hz)、这是一个很大的缺点。 我想知道是否有能力拥有没有任何记录限制的另一版本软件、或者我是否可以修改此限制、以便能够捕获更多样本。 我的软件版本是2.0。
提前感谢。]
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好。 AFE4490SPO2EVM 的n´t 未记录 超过750.000个样本。 n´t、我无法记录超过16分钟(使用750Hz)、这是一个很大的缺点。 我想知道是否有能力拥有没有任何记录限制的另一版本软件、或者我是否可以修改此限制、以便能够捕获更多样本。 我的软件版本是2.0。
提前感谢。]
你好。
n´t、使用750.000个样本时、您无法记录一定的时间、以便能够在一小时或更长时间内查看记录中的变化(人类参数)(连续记录)。 这是一个很大的缺点、因为在芯片的最终开发(这是评估套件的主要目的)之前、它需要探索几乎所有的情况(连续记录、模拟一些真实情况)、只是为了查看开发是否可行。
n´t 这个原因、我们认为在 GUI 软件中、放大样本可能很容易、也许能够记录2小时(750Hz 时为5.400.000个样本)、当然、我不需要10小时。 还能做些什么吗?
提前感谢。
Odei。