This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LDC1612EVM:GUI 未找到器件(Windows 10 x64)

Guru**** 2547460 points
Other Parts Discussed in Thread: LDC1612EVM, LDC1612

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/577936/ldc1612evm-gui-does-not-find-device-windows-10-x64

器件型号:LDC1612EVM
主题中讨论的其他器件: LDC1612

我今天有了 LDC1612EVM。 我下载了软件并安装了软件(GUI 和驱动程序)。 器件管理器显示了"EVM (COM3)"器件。

但是、在启动 GUI 时、会显示:未连接/SSP EVM 已断开连接

然后,我在运行 Windows XP x32的虚拟机中的同一台计算机上安装了该软件。 这次它可以正常工作。

有什么想法不适用于 Windows 10 x64?

GUI 版本:1.9.1

驱动程序版本1.3.0 (2014年2月11日)

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dirk、

    GUI 应在 Windows 10上工作。 驱动程序是否安装正确? EVM 是否显示在您的器件管理器的端口部分?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ben、

    是的、我可以确认、GUI 在 Windows 10上工作、至少在另一台计算机上工作。

    但是,在我的计算机上,驱动程序安装似乎可以正常工作。 在器件管理器中、EVM 也显示为无错误。 我已经将所有设置与计算机进行了比较、在计算机上可以正常工作、但没有发现任何差异。
    但是在我的计算机上、无论是使用 GUI 还是使用终端程序、我都无法访问 COM 端口。
    我也更改了 COM 端口号并删除了我曾经使用过的所有其他 COM 端口。 我尝试了另一个 USB 端口。 没有什么帮助。
    因此、它必须与我的 PC 一起使用、但我不知道它是什么。 通过 USB (CDC) COM 端口进行连接的其他器件工作正常。

    另一方面、这对我来说并不重要。 因为我对 LDC1612感兴趣、而不是对 USB 端口感兴趣。 我有一种方法可以使用板。

    因此、如果有人建议我可以做些什么、我们欢迎您的参与。 但如果不是、这对我来说并不是一个真正的问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我至少让 EVM 与 Windows 10 PC 配合工作。 我只需在 EVM 板和 PC 之间添加一个无源 USB2.0集线器。 不要问我为什么、但现在它正在工作。 也许这对某人有所帮助。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Dirk、
    感谢您分享您的调查结果。 我很高兴您找到了一个解决方案、即使这真的是一个奇怪的解决方案。 我希望您的帖子能帮助社区中的其他人。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    毕竟我找到了更好的解决方案。 我已在设备管理器中禁用所有 USB 根集线器的电源管理。
    转至“设备管理器”>“USB-Controller->右键单击 USB-Root-Hub”>“属性”>“电源管理”>取消选中“允许计算机关闭此设备以节省电量”
    没有集线器、我就无法使用该板。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Dirk、

    真有意思。 感谢这次更新!

    Christo