This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMP91000:LMP91000的测试点

Guru**** 2615955 points

Other Parts Discussed in Thread: LMP91000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/584727/lmp91000-test-points-for-lmp91000

器件型号:LMP91000

尊敬的社区:

我正在尝试为需要~670mV 偏置电压的溶解氧探头(2线)实施 LMP91000。  我使用的是 Cypress PSoC MCU、其内部 VDAC 为3360mV、用于驱动 LMP91000的 VREF。  我打算使用20%的 PGA、以使我最终达到672mV。  我目前正在尝试测试我的设置、并得到一些奇怪的结果。  首先、当未连接任何器件时、VDAC 输出的读数为3358mV、但一旦我将其连接到 LMP91000上的 VREF、PPSoC 的引脚上的电压为1353 mV。  LMP 上的 Vout 为我提供相同的值。  

我的设置如下:

LMP91000_TIA_GAIN_EXT | LMP91000_RLOAD_10OHM、
LMP91000_REF_SOURCE _EXT | LMP91000_INT_Z_50PCT | LMP91000_BIAS_SIGNE_POS | LMP91000_BIAS_20PCT、
LMP91000_FET_SHORT _禁用| LMP91000_OP_MODE_amometric

有人能帮我找到672 mV 电压吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、

    您使用的是2线传感器、因此应将 RE 和 CE 连接在一起、如下图所示:

    如果没有任何传感器连接到 LMP91000、您应该会看到 WI 和接地之间的内部基准电压= 3.360V/2= 1.680V。

    在 RE 或 CE 引脚(您应该已经连接在一起)上、您应该看到以接地为基准的内部零+ vbias = 1.680V + 0.672V = 2.352V。

    然后、672mV 应该显示 CE (或 RE)和 WE。

    如果您的问题得到了回复、请告诉我。

    此致、

    Carmine

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在我们上面、我实际上得到的是1.680V。  太棒了!

    在 RE/CE 引脚上、我没有得到2.352V - 我得到的是1.008V、即1.680 - 0.672。  

    也就是说、我得到的是我们称为 CE 的672mV 电压。  这正是我想要的。

    这就是它的工作方式。  我将偏置符号设置为正。  

    非常感谢!!!!