This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPT8241-CDK-EVM:在相位显示上有条带

Guru**** 2616675 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/584767/opt8241-cdk-evm-has-strip-on-phase-display

器件型号:OPT8241-CDK-EVM

尊敬的 TI

          当我将 OPT8421-CDK-EVM 与 Voxel Viewer-0.9.6配合使用时,会发生以下现象,如下图所示,相位图像上有条带,但在我重置电路板并显示正常后,我想知道问题出在哪里?

谢谢、致以诚挚的问候

Yan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yan、

    如果在不重新调整积分占空比的情况下更改了某些 ROI 或 frarme 速率相关参数、则可能会发生这种情况。

    您能否尝试将 intg_Duty_cycle 寄存器编程为其他值并查看映像是否恢复?

    此致、
    Anand
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Anand、您好!

    有时、当我打开硼钢电源时、我也会出现这种现象、我应该如何解决这一问题?

    此致