Other Parts Discussed in Thread: OPT3001EVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:OPT3001EVM 主题中讨论的其他器件: OPT3001
您好、先生、
我们在灯箱中验证 OPT3001EVM、
但 IR on lux 是 超过规格的2 lux 附加限制、可抑制> 99%(典型值)。
您能否为 我分享"拒绝"的最大值和最小值?
或者、您能否为 我分享"拒绝>99%"的测试条件?
Hugo