This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC6821:AMC6821寄存器问题

Guru**** 2616675 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC6821

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/581317/amc6821-question-of-the-amc6821-registers

器件型号:AMC6821

您好 SRS、

我们发现 AMC6821数据表与需要确认的客户转储之间存在差异:

风扇停止-
地址:0x00、值:0xe1 (FDRC1=1、FDRC0=1、这是数据表中的最大速度)
最大风扇 速度-地址:0x00、值:0xC1 (FDRC1=1、FDRC0=1、它是  数据表中的远程温度控制)

 
在这里、我们需要询问几个问题才能咨询产品线:

 发送  地址0x00的其余7个位之前、我们是否应该配置地址0x00的 start=1?
2.当 START = 1时、我们仍然需要对 I2C 寄存器进行多次写入、而不是由 AMC6821执行操作。 它是否与编程序列相关(已附加 I2C 日志)?


数据日志:
I2C 设置地址0x00、值:0xe1
I2C 获取地址0x3D
I2C 设置地址0x00、值:0xe1
I2C 获取地址0x3D
I2C 设置地址0x00、值:0xe1
I2C 获取地址0x3D
I2C 设置地址0x00、值:0xe1
I2C 获取地址0x3D  返回0x21

e2e.ti.com/.../20170315_5F00_amc6821.txt

AMC6821不响应0x3D (器件 ID)。 它是否与错误的编程序列相关(问题2)?
4.我们是否有用于以下操作的示例代码:
  (1)读取器件 ID
 (2)读取 temperatue
 (3)停止风扇
 (4)最大风扇转速
 (5)编程风扇的转速。

谢谢、此致、

陈耀恩
2017年3月16日

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wayne、

    让我看看谁负责该器件。

    Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这将需要一些时间、我们将在下周提供答案。