This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 通过 PGA460-Q1通过金属箱顶部进行液位感应

Guru**** 2616675 points

Other Parts Discussed in Thread: TDC1000, PGA460

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/584726/liquid-level-sensing-w-pga460-q1-through-top-of-metal-tank

主题中讨论的其他器件:TDC1000PGA460

是否可以将 pga450或 pga460用作与金属箱的非接触式液位传感器?  换能器将位于金属箱的外部和顶部、其高度大于1.5m (这似乎是 TDC1000的感应限值、否则我将使用该芯片)。 我正在尝试决定应该购买哪种评估套件。 谢谢你们!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kurt、

    我们尚未对空气耦合传感器通过金属层进行任何发射/接收测试。 但是、我们对空气耦合发射/接收执行了粗略的超前测试、以通过薄塑料板检测 PVC 极、该塑料在极短的范围内(大约高达1m 至2m;结果将在完整/彻底测试后公布)。

    由于我们需要执行额外的测试来建立信心、因此我只能根据我们观察到的情况假设此应用需要考虑的主要变量是:
    •储罐外壳金属类型和厚度。
    •换能器面类型和频率。
    •换能器粘结剂、用于换能器面对面安装/耦合。

    金属非常令人担忧、因为与塑料相比、与空气的声阻抗失配更为明显。

    您需要从油箱顶部测量的最大距离是多少?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Akeem:

    感谢您的回复! 听起来我应该使用 TDC1000。 没有特定的最大距离、但我希望大约3m 的距离。 油箱高度可根据芯片的限制进行调整。 为了澄清这一点、与从金属到水的 TDC1000相比、从金属到空气的传输会产生限制。 如果我将 PGA460放置在容器底部(如建议使用的 TDC1000芯片)、那会有帮助吗? 或者、您是否仍然认为 TDC1000是更好的选择?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    库尔特
    遗憾的是、PGA460支持的传感器频率(30-80kHz 和180-480kHz)未针对液体介质传输进行优化。 由于我们面向空气耦合环境、因此 PGA460模块无法放置在水箱底部。 最好将 PGA460模块放置在油箱的天花板上。

    由于 PGA460和空气耦合传感器通过金属的性能未知、我建议先评估 TDC1000。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Akeem! 符合您的建议