This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPT8241-CDK-EVM:器件无法正常工作! 如何申请 RMA?

Guru**** 2617815 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/584172/opt8241-cdk-evm-the-device-is-not-working-properly-how-can-i-request-an-rma

器件型号:OPT8241-CDK-EVM

您好,

当设备通电时,蓝色 LED 并不总是亮起。 使用 Voxel Viewer 时出错。  如何申请 RMA?

此致!

王艾莉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您能否告诉我您是否尝试将任何新固件刷写到 CDK 中? 如果是、哪个固件?

    谢谢、
    Anand
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Anand

     固件为 Cypress Suite USB 3.4.7。

    此致、

    Ellie