This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LDC2114:初始环境的影响

Guru**** 2617115 points

Other Parts Discussed in Thread: LDC2114EVM, LDC2114

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/583178/ldc2114-impact-of-initial-environment

器件型号:LDC2114

你(们)好

我们使用 LDC2114EVM 进行评估。

我注意到该器件识别初始传感器环境、因为无论在何处启动时、似乎总是生成数据= 0。

我的理解是否正确?

如果可能、我们能否获得有关如何在器件中计算数据的信息、如 LDC131x/161x?

例如、LDC161x 获取的数据为 Fsensor *2^28/Fref。

贝斯特雷加兹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、na na78、


    感谢您就 LDC2114与我们联系。 LDC2114采用我们称为基线跟踪(请参阅数据表第11-12页的第8.1.9节)的方法、该方法可跟踪环境并表示传感器电感的变化。 您可以利用 BTPAUSE 位(7:4寄存器0x16)来暂停基线跟踪功能(BTPAUSE 仅在 Datan 值>开关阈值时暂停基线)。

    LDC2114专为电感式触控应用而设计、与通用 LDC1x1x 器件不同、它不提供原始电感信息。

    如果您有任何其他问题、请告知我们。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    感谢你的答复。

    您是否有任何使用 LDC2114的演示套件(参考设计)?

    贝斯特雷加兹
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、na na78、

    近期应推出采用 LDC2114实现电感式触控按钮的电话参考设计。 到目前为止、没有可供购买的演示。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Varn

    感谢您的信息。

    很抱歉、我想确认以下内容。

    我在第一个问题中提到器件(或 EVM)似乎能够识别初始传感器环境。 我的意思是、在 GUI 中、无论传感器位于何处、获取的数据都以"0"开头。

    BSPAUSE 使用以及数据以"0"开头、我认为它们不相关。 因为数据似乎是自动获得的并且被移动到'0'、而无需外部器件的任何控制。

    我的理解是否正确?

    BestRegard。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Na Na78、
    您的理解是正确的、LDC2114仅报告相对电感变化。 加电或复位后、器件假定当前环境为基线(0)、然后从该基线开始、将传感器电感值的任何降低报告为数据输出上的正变化、并将电感值的增加报告为负变化。

    BTPAUSE 功能仅在 Datan 响应大于开关阈值时适用。

    此致、