This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LDC1000EVM:传感解决方案 EVM GUI 数据文件中的 evmSampleDeltaM 和 logDeltaM 值

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: LDC1612, LDC1614, LDC1312, LDC1314, LDC1101, LDC2112, LDC2114

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/585244/ldc1000evm-evmsampledeltams-and-logdeltams-values-in-data-files-of-sensing-solutions-evm-gui

器件型号:LDC1000EVM
主题中讨论的其他器件:LDC1612LDC1614LDC1312LDC1314LDC1101LDC2112LDC2114

尊敬的:

您能否向我解释一下什么代表数据文件中的 evmSampleDeltaM 和 logDeltaM 值 ?

如果这表示时间 Betwin 样本、为什么会波动?

感谢您的佩戴、

此致

Porte Florian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Florian、
    由于所选的固件框架、遗憾的是无法使样本之间的回读时间保持完全恒定。 您需要编写自己的固件框架、以保持样本之间的延迟恒定。
    此外、请记住、LDC1000的采样率是振荡频率的函数、随着金属接近传感器而变化。

    请注意:
    LDC1000是最适合金属类型识别应用的 LDC。 对于其他应用、与 LDC1000相比、我们较新的器件具有许多优势:

    高分辨率多通道 LDC (LDC1612、LDC1614)是仅支持 L 的器件、可提供极大的测量精度、更好的部件间差异性、更低的功耗、更轻松的设计集成和多通道。
    中分辨率多通道 LDC (LDC1312、LDC1314)是仅 L 型器件、可提供更好的部件间差异、更低的功耗、更轻松的设计集成和多通道。
    高分辨率、高速 LDC1101支持 L 和 RP 测量、极大地提高了测量精度、零件间差异更好、功耗更低、设计集成更简单。
    LDC2114和 LDC2112包括针对电感式触控接口进行优化的内部算法、并以紧凑的外形提供极低的电源电流。
    有关器件选择的更多信息、请参阅 :www.ti.com/.../snoa954a.pdf