This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMP275-Q1:重新启动时间

Guru**** 2616675 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/584882/tmp275-q1-restarting-time

器件型号:TMP275-Q1

您好!

关于上电条件、 是否有任何最小点可以正常运行上电复位?

例如,tOFF、TR、Vbot 如下所示。

我认识到数据表上没有任何说明。

此致、

Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    该器件的额定工作电压范围是2.7V 至5.5V。 不保证工作电压低于2.7V。

    该器件确实具有上电复位(POR)电路、可清除数字逻辑并在1V 至2V 的电压范围内开始正常运行。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ren-San、您好!

    感谢您的回答。

    我还有一个问题。

    我们能否理解、如果通过 Vcc 设为2.7V ~ 5.5V 范围内的常规调用来复位寄存器、寄存器肯定会复位?

    此致、
    Kuramochi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、通过 Vcc 在2.7V-5.5V 之间的常规调用复位来复位寄存器。