This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LDC1101:特定吸收率(SAR)

Guru**** 2616675 points

Other Parts Discussed in Thread: LDC1101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/585197/ldc1101-the-specific-absorption-rate-sar

器件型号:LDC1101

大家好

如果我们问 LDC1101、您会介意吗?

当我们使用 LDC1101时、PCB 线圈会发出电磁波。
因此、它对人体的影响不小。
如果您对 人体暴露有一定的了解或文档、其中涉及 IEC 62233、IEC62311或特定吸收率(SAR)、 您能告诉我们吗?

我们真的 需要您的帮助。

此致、

大田松本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Matsumoto-San、

    我们目前没有任何此类数据。 如果我们能够以任何其他方式支持此类请求、我将咨询我的团队并与您联系。

    此致、

    Varn Khanna。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matsumoto-San、您好!

    我已经查看了 WPT 的一些材料、其中 WPT 使用大于5W 的功率、而 LDC1101产生的场弱~33dB、功耗为~2mW。 在文章  中,Etsu Sunohara、Akimasa Hirata、Ilkka Laaks、Valerio de Santis 和 Teruo Onishi 报告说,S11和 SAR 表明低于30MHz 的频率有很大的裕度。 请记住电力传输的差异、此外、这些无线充电标准具有比 LDC1101高得多的谐波生成。

    此致、

    Christo