This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM95214:LM95214;所需 I2C 接口的 IBIS 模型

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: TMP464, TMP468, LM95214

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/584592/lm95214-lm95214-ibis-model-for-i2c-interface-required

器件型号:LM95214
主题中讨论的其他器件:TMP464、TMP468

您好!  

 为了验证电路板上的 I2C 总线、我想对行为进行仿真。  您能否为器件的 I2C I/F 提供 IBIS 模型?

谢谢、Bertram

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Bertram、

    我们目前没有用于此器件的 IBIS 模型。 我将提出申请、但由于产品的使用年限、可能很难提供支持。

    作为替代方案、我们将在下周发布 QFN 版本的 TMP468。 此产品已在网上提供 IBIS 模型。 它是一款8通道器件、我们打算在今年晚些时候使用一款名为 TMP464的4通道器件。 我可以为您提供采用 QFN 封装的 TMP468 EVM。

    谢谢、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    任您好、

    感谢您的反馈。 同一过程中是否有任何其他器件正在使用/重复使用 I2C 构建块并提供 IBIS 模型? 我想 TMP468完全不同?

    谢谢、此致、Bertram
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、TMP468与 LM95214的过程不同。

    我在 LM95214系列中找不到具有 IBIS 模型的其他器件。 如果您迫切需要此型号、我们应通过电子邮件/电话跟进。