This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDC1000-TDC7200EVM:TDC7200

Guru**** 2616675 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/585298/tdc1000-tdc7200evm-tdc7200

器件型号:TDC1000-TDC7200EVM

尊敬的先生

以下寄存器的需求是什么

Clock_CNTR_STOP_MASK_H:(时钟计数器停止屏蔽高值寄存器)、

Clock_CNTR_STOP_MASK_L:(时钟计数器停止屏蔽低值寄存器)、

粗糙_CNTR_OVF (粗调计数器溢出高值寄存器)、

粗糙_CNTR_OVF:L (粗略计数器溢出低值寄存器)、

Clock_CNTR_OVF (时钟计数器溢出高值寄存器)、  

Clock_CNTR_OVF (时钟计数器溢出 低值寄存器)和

INT_MASK (中断屏蔽寄存器)

请解释上述寄存器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    时钟计数器停止屏蔽寄存器决定在读取潜在停止前将停止输入消隐多长时间。 溢出寄存器决定了在停止测量和发送中断之前器件计数的最大长度。 中断屏蔽寄存器允许您禁止某些中断在中断引脚上输出。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答、但什么是可能的停止和停止