This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] FDC1004:EMI 滤波建议

Guru**** 2616675 points

Other Parts Discussed in Thread: FDC2214

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/585356/fdc1004-emi-filtering-suggestions

器件型号:FDC1004
主题中讨论的其他器件:FDC2214

我正在寻找建议的用于降低 RFI 的 LP 滤波选项。 有什么建议吗?  激励频率为25kHz、因此如果我阻止任何高于1MHz 的内容、我应该能够保留激励信号。  我将尝试铁氧体、但如果您对滤波电路 LR、RC 或各种 组件(尺寸、材料、结构)有任何建议、请告诉我。 我认为、如果我使用 RC、它将降低总体测量电容并增加偏移、这在必要时是可以接受的。  

是否有否、否?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Curtis、

    LP 滤波是一个选项、但灵敏度可能会受到影响。

    您还可以考虑具有更好 EMI 抗扰度的 FDC2214。

    此致、
    Yibo