请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:FDC2212 我使用建议的组件18uH + 33pF 在0.5pF (1.0至1.5pF)的范围内感应
33pF 的大容量电容是系统的一个大偏移、使用 COG 电容器时、温度漂移为30ppm/K = 1ff/K
是否可以提高温度稳定性(例如使用模拟开关),或者是否有任何减小大容量电容的建议?
您是否有任何有关组件在扩展温度下长期漂移的数据(例如125C)?
由于感应是钢的、因此感应电感是更好的选择、或者对于 FDC2xxx 器件的替代电路有任何建议。
谢谢