This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HDC1080:HDC1080的湿度检测精度

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: HDC1080

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/584433/hdc1080-humidity-detection-accuracy-of-hdc1080

器件型号:HDC1080

您好、专家

我对 HDC1080有三个问题。

我的客户在获得 HDC1080的精度时遇到了困难。

①How 在回流后、我可以留下?μ s 长的时间

我想知道休假 时间和条件。

②When 在干燥状态下(RH30%)约2周、

  湿度精度会影响多少?

  如果您有数据、我想与您分享。

③HDC1080具有加热器功能。

您是否有有关如何使用加热器功能的文档?

最棒的,雷加尔

福泽

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    福泽-圣、您好、

    关于您的问题:

    1. 回流不应影响 HDC1080的精度:回流后、精度应漂移为 RH 的1-2%、但应在几天内恢复。
    2. RH=30%处于建议的工作条件范围内、因此不应影响器件的精度。
    3. 遗憾的是、目前我们没有介绍 HDC1080加热器功能的文档。 我们将根据我们在该论坛上收到的反馈和请求、尽快发布该版本

    如果您有任何疑问或需要更多信息、请告诉我。

    此致、

    Carmine

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Carme-San

    感谢您回答有关①②③的问题。
    我有关于 HDC 1080的其他问题。



    在对 HDC1080进行回流焊时、传感器内部的水分会在回流时由热量加热。
    由于它将被拉出、我听说在焊接后一段时间内无法准确测量湿度。
    在回流焊此 HDC1080后、准确测量湿度。
    您是否必须执行任何操作?
    (例如、回流焊后、在湿度为60% RH 的环境中等待24小时、等等)

    最棒的,雷加尔
    福泽