This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE5816:配置 AFE5816

Guru**** 2618455 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE5816

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/582316/afe5816-afe5816-configuring

器件型号:AFE5816

降级器、
1、我在 B 超声波机器中使用 AFE5816。现在、我在配置器件时遇到问题。当我在内部不均匀模式下配置 AFE5816时、序列是否正确?
A、Enter DTGC,CONFIGUE Global Register的DTGC _WR_EN 寄存器;
b、选择 DTGC 寄存器'MEM_BANK_SEL 寄存器;
C、在 DTGC 寄存器中配置1-160个地址寄存器;
D、晶圆配置四种轮廓、然后根据图76选择适当的曲线。
当我配置为 c 时、ADC 工作错误、什么是错误的?

2 μ A、低噪声和低功耗之间有关 AFE5816增益总和的差异在低噪声条件下最大为46db、在低功耗条件下最大为52db?

3、我在可编程固定增益中成功配置了 AFE5816、但0.3-0.9cm 之间的成像是黑色的、我认为该部件没有爆炸、为什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jianguo、

    您能否提供您的寄存器配置?
    ADC 时钟频率是多少?
    您能否详细说明一下您所说的 ADC 错误工作是什么意思?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Praveen、您好!

    ADC 的时钟频率为40MHz、如果我的配置符合下面的顺序、特别是选择存储器并写入160个 MEM_WORD 数据?

    全局寄存器->地址0x00参数0x0000
    ADC 寄存器->地址0x01参数0x0014
    地址0x04参数0x0010
    3.VCA 寄存器->地址0xCE 参数0x4000(__LW_AT__中等功耗)
    地址0xE6参数0x001F

    4.全局寄存器-->地址0x00参数0x0010

    5.DTGC(__LW_AT__->地址0xB6参数0xC000 || 0x0800 μ A,)内部不一致模式、MODE_SEL = 11 μ A 选择配置文件寄存器、PROFILE_EXT_DIS= 1 μ A
    -->地址0xB5参数0x8000(__LW_AT__SLOW_FAC)
    -->地址0x01~0xA0,在存储器中分配
    -->地址0xA1~0xA5,分配和定义配置文件

    我在可编程固定增益中成功配置了 AFE5816、但配置内部不均匀模式时失败。

    谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jianguo、

    我们将详细介绍您的配置寄存器。
    您还能提供正在编程的配置存储器字和配置文件字吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的

    所有存储器字为0x000D。
    我们使用上 DN 模式。当按如下方式设置序列时、它不起作用。根据数据表、请求的增益为
    26dB、但在以下所示的已连接 AFE5816之后、成像未发生变化。
    (0x00、0x0010);
    (0xB6,0x4000 || 0x0800 || 0x0000);

    (0xA1、0x5000 || 0x009F);

    (0xA2、0x0D00 || 0x000D);

    谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的,

    最终产品是彩色超声波机器、MP、2017年第3季度、但与上一年相比较。AFE5816的预测至少为3K/Year.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    已离线移动。

    此致、
    Olu