This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HDC1000:可在海拔3000米的地方工作

Guru**** 2616675 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/585423/hdc1000-can-work-at-altitudes-of-3000-meters-above-the-sea-level

器件型号:HDC1000

我想测量海拔3000米以上的房屋的温度和湿度。 我想知道传感器在该海拔高度的读数是否准确、或者我需要进行一些校准才能获得正确的读数?

此外、这些传感器将通过5米长的电缆连接到微控制器、我能否仅使用 I2C 总线到达此距离、或者是否需要将 UART 传输与协议转换器结合使用以获得更高的精度?