This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] FDC1004QEVM:通过 LabVIEW 平台与 FDC1004QEVM 模块进行通信的方式

Guru**** 2618045 points

Other Parts Discussed in Thread: FDC1004QEVM, FDC2214, FDC1004

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/584682/fdc1004qevm-way-to-communicate-with-fdc1004qevm-module-with-labview-platform

器件型号:FDC1004QEVM
主题中讨论的其他器件: FDC2214FDC1004

我使用 FDC2214 EVM 线程的 LabVIEW VIS 取得了一定的成功(谢谢 Ahmed!) 但协议似乎略有不同、无法找到与随附文档类似的文档。 有人有机会了解 FDC1004QEVM 的协议描述了吗?

提前感谢您抽出宝贵的时间参与我们的工作。

e2e.ti.com/.../Protocol-EF20150115-final.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vader、


    在所有命令标头中、如文档所述、您将找到2A。 这是为其创建本文档的 LDC1x6x 的 I2C 地址。

    对于 FDC1004、请将该2A 更改为50 (全部为十六进制)。

    只要协议调用回读32个字节、请读取22个字节。

    我已经完成了 reg 的快速测试。 FF 和 FE、看起来工作正常。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Evgeny,这是个诀窍! 非常感谢您的帮助!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否有机会上传 LV 驱动程序以与 FDC1004QEVM 通信? 我正在尝试执行完全相同的操作。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 John:

    我们很快就会发布它们...