This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPT3001:GPIO 中断中 OPT3001的更好模式

Guru**** 2618095 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/579712/opt3001-better-mode-for-opt3001-in-gpio-interrupt

器件型号:OPT3001

您好!

哪种模式更好。 迟滞还是锁存?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果我们使用锁存模式、那么我们应该在每次中断后都重置锁存位吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    GPIO 中断未在锁存模式下发生。 在滞秒模式下、当 lux 值在高于高限值后低于下限值时、会发生此情况。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    有人在光学传感器论坛中提供帮助??
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果我将极性更改为高电平有效、当值超过高限值时、我会收到中断。 但是、每当值变为低电平或高电平时、我需要获得中断。 为此、我应该使用锁存模式。 但在锁存模式下未发生中断。 有人在这里提供帮助?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    似乎我没有清除标志。 这导致了该问题、对于希望获得锁存模式中断的用户、通过读取配置寄存器来清除该标志。 谢谢大家、谢谢。