This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPT3001:锁存模式中断中的 OPT3001

Guru**** 2616675 points

Other Parts Discussed in Thread: OPT3001

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/581764/opt3001-opt3001-in-latch-mode-interrupt

器件型号:OPT3001

朋友们、您好!

在 opt3001中是否存在锁存模式中断的任何伪代码。 我可以在迟滞模式下获得中断。 但不处于锁存模式。 有人需要帮助吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    有人在这里提供帮助?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家、我需要尽快解决这个问题。 有人可以帮助我如何在锁存模式下获得中断吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    似乎我没有清除标志。 这导致了该问题、对于希望获得锁存模式中断的用户、通过读取配置寄存器来清除该标志。 谢谢大家、谢谢。