This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV5033:泄漏电流

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV5033

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/584923/drv5033-leakage-current

器件型号:DRV5033

您好!

当 DRV5033 OUT 处于高阻态时、测得的电流约为2.5mA。

在 DRV5033数据表中、规格为1uA。

哪一个是正确的?

 

此致、

终端

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 TS、当您看到2.5mA 时、电路和施加的电压是多少?

    此致、
    关于
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    感谢您的快速回答。

    我在下面附上了 DRV5033的原理图。

    VBAT 偏置为3.6V。

    我在 D1开路和 Hi-Z 状态下进行了测试、测得的电流也约为2.5mA。

    谢谢、

    终端

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 TS、请仔细检查 OUT 和 GND 是否正确连接。 请注意、TO-92封装的引脚2为 GND、SOT-23封装的引脚2为 OUT。 2.5mA 恰好是器件的 ICC。

    此外、当然、确保附近没有磁体。

    此致、
    关于