This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] FDC1004QEVM:适用于 FDC1004EVM 的传感解决方案 EVM GUI

Guru**** 2616675 points

Other Parts Discussed in Thread: FDC1004EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/584794/fdc1004qevm-sensing-solutions-evm-gui-for-fdc1004evm

器件型号:FDC1004QEVM
主题中讨论的其他器件:FDC1004EVM

您好!
我购买了 FDC1004EVM、在 WinXP 上安装了感应解决方案 EVM GUI、连接到 USB FDC1004EVM、但程序看不到器件。
我犯了什么错误?
谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Nikolay、

    我们尚未尝试 WinXP、因此这可能是问题所在。 请尝试使用 Win7或更高版本的其他计算机。

    此致、
    Yibo