This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HDC1080:RH 精度与 RH@Vdd=5V

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: HDC1080

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/584849/hdc1080-rh-accuracy-vs-rh-vdd-5v

器件型号:HDC1080

您好!

图2. 显示 了数据表上 VDD=3V 时 RH 精度与 RH 的数据。

我的客户需要图形@VDD=5V。

如果您有的话、可以分享一下吗?

此致、

Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kuramochi-San:
    HDC1080的精度不受电源电压的影响。 您可以考虑、相同的精度系数对于 VDD = 5V 也有效。
    如果您有任何疑问、请告诉我。
    此致、
    Carmine