This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HDC1080:I2C 线路上的多连接

Guru**** 2616675 points

Other Parts Discussed in Thread: HDC1080

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/584844/hdc1080-multiple-connection-on-i2c-line

器件型号:HDC1080

您好!

 数据表第10页中描述了"使用不正确的 I2C 地址执行读/写操作会在 I2C 地址之后返回一个 NACK。"

这是否意味着多个连接不允许?

或者是否可以进行多个连接、因为具有正确地址的器件会返回 ACK?

此致、

Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kuramochi-San:
    我确认可以将 HDC1080与同一 I2C 总线上的其他器件结合使用。
    实际上、HDC1080的 SDA 和 SCL 线是开漏的、因此当总线上的另一个器件被寻址时、即使 HDC1080返回 NACK、也是具有正确地址的器件占据了总线、返回 ACK。
    相反、无法在同一总线上连接多个 HDC1080、因为无法修改器件的从器件地址。
    如果您的问题得到了回复、请告诉我。
    此致、
    Carmine