This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HDC1080:加热器打开时序

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: HDC1080

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/584838/hdc1080-heater-turned-on-timing

器件型号:HDC1080

您好!

我想知道打开器件内部加热器的时序、并参考以下螺纹。

Carmine-San 说"HDC1080  能够自动检测冷凝"。

自动检测是否意味着器件内部有任何打开加热器的功能?

或者、用户是否应该自行构建系统、以检测冷凝器突然下降?

此致、

Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kuramochi-San:

    打开器件内部加热器的时间在很大程度上取决于环境条件。

    例如、如果客户希望使用加热器消除冷凝、则可以在检测到冷凝时打开加热器、并在冷凝水消失后立即将其关闭。

    关于 HDC1080 自动检测冷凝的功能、它仅用于警报。 客户负责从设备捕获警报并打开加热器。 在输出 HDC1080时会出现警报条件、该警报条件突然从大约100%下降到0%(这在物理上是不可能的、并且表明存在冷凝)。

    您的客户应持续读取 HDC1080的输出、如果他检测到输出突然从100%下降到0%、则可以打开加热器、 并增加输出读数频率、例如在50次采样下持续2秒(以提高加热器的温度)。 当他检测到 HDC1080输出突然从大约0%RH 传递到大约100%RH 时、他应关闭加热器、并以每秒1个样本的速率降低输出读数频率、以避免自发热影响温度传感器精度。

    如果您有任何疑问、请告诉我。

    此致、

    Carmine