Other Parts Discussed in Thread: TMP122
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMP122 使用 TMP122时、如果不关心 ALERT 功能、器件需要的最低设置/初始化程序是什么? 例如、如果您将 TMP122放置在电路板上(具有适当的电源、时钟等)并将 CS 拉至低电平、它会读出数据还是需要其他东西?
如果可以、可编程 ADC 的出厂默认值是多少?
提前感谢您的支持!