This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE4404:应用 resetz 脉冲时加载的默认寄存器值是多少?

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE4404

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/584683/afe4404-what-are-the-default-register-values-loaded-when-resetz-pulse-is-applied

器件型号:AFE4404

大家好、

       当向 AFE4404提供 resetz 脉冲时、是否有人可以告诉您加载的默认寄存器值是什么?  

此致

Sidharth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sidharth、

    数据表中提到了所有寄存器的默认值。
    您可以在部分中看到默认值、其中说明了寄存器的每个位(即第36页)。
    以下是数据表链接: www.ti.com/.../afe4404.pdf

    此致、
    Prabin