This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPT9221:TG 寄存器0x80 TG_DIS 位有时不起作用

Guru**** 2618835 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/584778/opt9221-tg-register-0x80-tg_dis-bit-sometimes-not-work

器件型号:OPT9221

尊敬的 TI

          在我的程序中、TG_DIS 位用于启动/停止数据采样、有时、在服务器时间开始/停止后、TG_DIS 工作不好、

           当 TG_DIS 设置为0时没有帧数据输出、但当 TG_DIS 设置为1时仍会输出 illum n/p、如何解决此问题?

谢谢您、BestRegards  

Yan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    这是当前固件中的一个已知问题。 这将在下一个固件版本中修复。

    此致、
    Anand
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好 Anand

    感谢您的及时回复、您能告诉我下次发布固件的时间是什么时候?

    此致
    Yan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yan、

    我们目前没有明确的发布日期。 新版本发布后、我们将通过此主题通知。

    - Anand