This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPT8241-CDK-EVM:OPT8241-CDK-EVM IB -问题

Guru**** 2618835 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/583623/opt8241-cdk-evm-opt8241-cdk-evm-ib---questions

器件型号:OPT8241-CDK-EVM

你(们)好。

我对 激光电路板的参考设计 OPT8241-CDK-EVM IB 10-50_REV2P0V1有一些疑问。 我注意到、信号 ILLUM_REF 来自四激光器、从参考设计第4页的整体方框图进入连接器、但在第6页、我在激光原理图的任何位置都看不到该信号。 该信号是否实际在激光电路板和传感器电路板之间发送? 如果是 、ILLUM_REF 的 用途是什么? 除了在连接器上、我似乎无法在参考设计上找到它。

其次、我想知道、我们是否可以使用替代 Lumentum 22045498的激光二极管来替代该板? 我们正在努力降低成本、这些二极管对于我们的早期设计而言似乎有点昂贵。  

感谢你的帮助。 我随附了我所指的参考设计 pdf。

e2e.ti.com/.../OPT8241_2D00_CDK_2D00_EVM-IB-10_2D00_50_5F00_REV2P0V1.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    设计中确实未使用 ILLUM_REF 信号。 您可以忽略此信号。

    您可以尝试联系 Lumentum 或 Princeton Optronics 等激光供应商以获取替代激光器件。

    此致、
    Anand