This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HDC1010:运行温度低于建议的最低温度

Guru**** 2617495 points

Other Parts Discussed in Thread: HDC1010

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/584643/hdc1010-operation-below-suggested-minimum-temperature

器件型号:HDC1010

我有兴趣在低于 HDC1010数据表表7.3中环境和功能工作温度的低温应用中使用 HDC1010。  我了解温度 RH 测量可能存在漂移。  我想知道是否有任何记录应用或测试数据显示 HDC1010在-40°C 以下的性能

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joe、您好!

    遗憾的是、我们没有数据显示 HDC1010在-40°C 至-40°C 的性能、但请考虑 HDC 是相对湿度传感器、在-40°C 时、相对湿度实际上等于100% RH。 这意味着、如果您在环境中注入水蒸汽、它会立即凝结、因为环境已完全饱和。 请参阅以下心理测量图:

    在-40°C 时、在1千克空气中使用0.35克 H2O 足以达到100% RH 并形成冷凝。

    在这种情况下、也很难定义和测量湿度传感器的精度。

    如果您有任何疑问或需要更多信息、请告诉我。

    此致、

    Carmine