This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM335A:数据表中的 NC 连接

Guru**** 2616675 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/583691/lm335a-nc-connections-in-datasheet

器件型号:LM335A

您好!

我的客户正在考虑在其设计中使用此器件,但想知道标记为“NC”的引脚是否可以接地,因为他们希望尽可能地将热量从 PCB 传输到器件中。

感谢您提供的任何反馈!

-Amanda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Amanda、

    我能够确认这些 NC 引脚实际上已与器件电气连接。 它们可能用于生产测试功能、但我目前无法确认这是什么。 因此、我必须建议客户不要将这些引脚接地。 如果我了解更多信息、我将向您提供更新。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的指导!

    此致、
    -Amanda