This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDM-ULTRASONIC-FLOW-TDC:频率设置和 GUI

Guru**** 2619965 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDM-ULTRASONIC-FLOW-TDC, TDC1000, TDC7200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/584275/tidm-ultrasonic-flow-tdc-frequency-setting-and-gui

器件型号:TIDM-ULTRASONIC-FLOW-TDC
主题中讨论的其他器件: TDC1000TDC7200

您好!

我正在使用 TI 参考设计开发燃气流量计:
http://www.ti.com/tool/TIDM-ULTRASONIC-FLOW-TDC。

我有两个问题:

  1. TX 频率设置:
    在这个电路板上我只能找到设置、即 CONFIG0寄存器中8MHz 时钟的 TX 分频器。 我使用需要微调频率的218kHz 窄带传感器。 EVM 模块 http://www.ti.com/tool/tdc1000-tdc7200evm 可选择使用 MSP430计时器 PWM 输出作为 TDC 时钟。 TIDM-ULTRASONIC-FLOW-TDC 参考设计是否提供类似的选项?
  2. 我使用 TDC_1000_7200_EVM GUI 1.2.7.1和 MSP FET 工具与 TI 参考设计板进行通信。 通信在 Setup (设置)、TDC1000和 TDC7200选项卡中正常工作、但在 TOF_One_Shot (TOF_One_Shot)和 Graph (图形)选项卡中不工作。 连接后,GUI 会发出警告:“Firmware Revision 1.27 Detected (检测到固件版本1.27)”。 GUI 需要修订版2.01或更高版本。” 我尝试在调试选项卡中更新固件、但未成功。 我想只能使用 EVM 进行更新。
    您能否告知我如何在 TOF_Oe_Shot 和图形选项卡中读取 TDC7200测量结果寄存器?

谢谢、

帕维尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我怀疑此帖子未发布在正确的论坛中。 让我移动它。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Pavel、

    在第3页的原理图中、您可以看到该设计的时钟连接。 如果您希望使用 MSP430作为时钟源、则可以禁用 Y1振荡器、并使用0欧姆填充电阻器 R63、以将 MSP 时钟连接到 TDC1000和 TDC7200。

    2.请尝试使用随 GUI 一起安装的 MSP430 USB 升级示例文件夹中的.exe 文件运行 MSP430固件更新过程。 默认情况下、它位于此处:C:\Program Files (x86)\Texas Instruments\TDC1000_7200EVM\MSP430 USB Firmware Upgrade Example

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Scott、

    感谢您的回复。

    1.我会尝试你的建议。 我将禁用 Y1振荡器并将 MSP 时钟连接到 TDC 芯片。

    2.我尝试运行 BSL_USB_GUI.exe 进行 MSP430固件更新。 结果类似于尝试在调试选项卡中更新固件:软件未找到任何连接的器件。 我在互联网上搜索有关 MSP FET 工具的更多信息。 我找到了显示跳线 J5:USB BSL 激活的原理图。 我打开 FET 工具、闭合 J5并将 FET 工具插入 USB。 结果相同:固件更新软件中出现“No device connected”(未连接设备)消息。
    我使用的计算机具有 Windows 10 x64 Pro。 我尝试了另一台使用 Windows 7 Pro 32位的计算机、结果是相同的。

    谢谢、

    帕维尔