This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HDC1080EVM:通过 MATLAB 记录/记录来自 HDC1080EVM 或 HDC1010EVM 的数据

Guru**** 2618765 points

Other Parts Discussed in Thread: HDC1010EVM, HDC1080EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/583168/hdc1080evm-recording-logging-data-from-a-hdc1080evm-or-hdc1010evm-with-matlab

器件型号:HDC1080EVM
主题中讨论的其他器件:HDC1010EVM

尊敬的先生:
  我想使用 HDC1080EVM 或 HDC1010EVM、但不仅仅是 TI 软件。  我希望能够直接使用 MATLAB 记录和记录数据。 您对如何执行该操作是否有任何支持或帮助?

  此致、
  弗洛里安  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Florian、

    可从 Matlab 中将 HDC1080EVM 视为串行虚拟 COM:

    当您使用 Matlab 打开 Virtual COM 时、可以获得 ASCII 格式的温度和湿度输出数据。

    以下是可发送到 EVM 的 ASCII 命令的列表:

    例如、您可以读取温度寄存器、将 ASCII 字符"1"发送到虚拟 COM、并读取湿度寄存器、将 ASCII 字符"2"发送到 EVM。 还可以在流模式下读取温度和湿度输出、向 EVM 发送 ASCII 字符"3"(如图中的示例所示、第一个数据是温度、第二个数据是湿度)。

    请告诉我这是否有帮助。

    此致、

    Carmine

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Carmine:
    听起来很完美。 感谢您的快速反馈。
    此致、
    弗洛里安