This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LDC1312:器件的复位操作

Guru**** 2616875 points

Other Parts Discussed in Thread: LDC1312

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/583718/ldc1312-reset-operation-of-the-device

器件型号:LDC1312

大家好

如果我们问 LDC1312、您会介意吗?

当我们的客户希望使用  硬件进行复位时、 是否仅使用复位断电的方法?
或者、使用 I2C 的 RESET_DEV?

然后、如果关断不是复位操作、不是吗?

此致、

大田松本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我们猜您的团队太忙了、但您能给我们回复吗?

    此致、

    大田松本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matsumoto-San、您好!

    SD 将使器件保持关断模式;在关断模式下、所有寄存器设置都将丢失、并且无法使用 I2C 配置器件。  

    您可以通过切换 SD 引脚(引脚6)来执行硬件复位。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ben San

    感谢您的回复!
    好的、我们明白了。

    此致、

    大田松本