This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMP91000:要在 LMP91000中使用的负载电阻值的定义、具有时间常数限制

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: LMP91000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/580341/lmp91000-definition-of-load-resistance-value-to-use-in-lmp91000-with-a-time-constant-constraint

器件型号:LMP91000

您好!

我目前正在进行一项设计、包括使用 LMP91000器件的气体传感器和电位器。 为了为我的应用定义合适的 Rload (10、50或100)、我遇到了一些问题。 我知道、该电阻被定义为测量的 S/N 比和时间常数之间的折衷。 为了计算本例的最佳值、我考虑将传感器建模为具有内部阻抗的电流源。 通过在该论坛上浏览一些正交线程和其他线程、我找到了以下原理图(TI 员工在一段时间前发布了)、但我无法理解 I_GAS 和 R_WES 之间节点接地的原因。 也许我在这里缺少一些基本或基本的东西、但如果有人对此有一些想法或见解、我会很激动。

提前感谢大家、

Walid

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Walid、
    I_GAS 和 R_WES 之间的节点是气体传感器的电极。 在 LMP9100中、RE 引脚连接到控制放大器的反相输入(请参阅 LMP91000数据表第13页的功能方框图)。 当传感器连接到 LMP91000时、控制放大器的反馈环路闭合、从信号的角度来看、RE 节点随后连接到虚拟接地。
    如果您的问题得到了回复、请告诉我。
    此致、
    Carmine
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Carmine、

    首先、感谢您花时间回答我的问题。 您描述的行为通常是我所想到的、 但据我了解、由于控制放大器的作用、电极(和节点)保持在 Vbias 电势、我同意该节点是一个参考、但我不知道如何(或为什么)将其视为接地。 如果你能更进一步地支持你的解释,我会很激动。

    再次感谢 Carmine、

    此致、

    Walid

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Walid、
    电极保持在 Vbias 电势、因此您可以考虑连接到电极的电压源。 但是、当您考虑信号传输并应用叠加原理时、Vbias 电压源必须关闭、并且它是"接地"。
    如果现在更清楚一点、请告诉我。
    此致、
    Carmine