This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDC7200:读取 tdc7200中的24位寄存器

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: TDC7200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/584009/tdc7200-reading-24-bit-registers-in-tdc7200

器件型号:TDC7200

尊敬的先生

我正在读取 tdc7200的24位寄存器、它仅在初始阶段、  时间1和校准1以及校准2 寄存器值时显示一些值而不是零 、其余寄存器值默认为零值、

我认为我以 错误 的方式读取寄存器   

因此、请告诉我如何读取 tdc7200中的24位寄存器

请先生

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您能否提供有关您的设置的更多信息? 您是从 GUI 读取这些寄存器并使用 EVM、还是直接从 SPI 线路读取它们?

    请参照数据表第8.5章中的编程部分仔细检查您的设置、网址 为:www.ti.com/.../tdc7200.pdf

    此致、