This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPT101:如何降低60Hz 噪声?

Guru**** 2618245 points

Other Parts Discussed in Thread: OPT101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/584118/opt101-how-can-i-reduce-60hz-noise

器件型号:OPT101

大家好、我使用 opt101测量血流。

我使用 0.1uF 旁路电容、将电路双极电源+-5V、公共引脚连接到 GND。

光源为250Hz PWM。

当我使用1M 欧姆的内部电阻器时、不会产生60Hz 噪声。

但是、当我使用串联电阻器(数据表4.(a))时、会出现10pF 60Hz 噪声的5M 欧姆电阻。

如何降低此60Hz 噪声? (不使用陷波滤波器、仅使用 OPT101)