This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM73:接口引脚的绝对最大额定值

Guru**** 2618245 points

Other Parts Discussed in Thread: LM73

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/583812/lm73-absolute-maximum-ratings-of-interface-pin

器件型号:LM73

尊敬的所有人:

我们希望您查看电路图。

请参阅附件文件。

该引脚具有电压和电流值的绝对最大值。

此电路是否正常?

e2e.ti.com/.../LM73-absolute-maximum-ratings.pdf

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    山本-圣、您好!

    您绘制的名为"等效电路"的二极管是错误的。 LM73中不存在这种情况。 LM73数据表的第3页提供了 CLK 和 DAT 引脚的图示。 此外、第4页在6.1绝对最大额定值中明确指出、无论 Vdd 如何、CLK 和 DAT 引脚都可能上升至6V。 这是构建 SMBus/I2C 兼容器件的正确方法。 并非所有设备都是这样创建的。 通过这种方式定义总线、使上拉电阻器产生逻辑高电平、而器件只能下拉以产生逻辑低电平。 这还有一个额外的好处、即混合逻辑电平可以共存、而无需像您建议的那样使用电平转换器。 我将在下面附上一个图示、其中显示了应如何实现该系统。

    谢谢、