This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/TDC1000-TDC7200EVM:TDC1000-TDC7200EVM

Guru**** 2619965 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5528, CCSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/583498/compiler-tdc1000-tdc7200evm-tdc1000-tdc7200evm

器件型号:TDC1000-TDC7200EVM

工具/软件:TI C/C++编译器

大家好,我有一个小查询.. 我的 TDC1000-TDC7200EVM 包含在 MSP430F5528微控制器单元中。 现在、我需要完美的编译器进行编程。此外、我还尝试 了 IAR 编译器、但如果您知道要清除致命错误、请告诉我。 或者告诉我完美的编译器.ASAP

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Code Composer Studio ( www.ti.com/.../ccstudio )编译器是 MSP430编程的常用选择。 请访问 MSP430论坛( e2e.ti.com/.../ ),他们可以更好地回答您的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    链路无法正常工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我编辑了这些链接、它们现在应该可以正常工作。