Other Parts Discussed in Thread: AFE4490
https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/582938/afe4490-ir-signal-very-noisy
器件型号:AFE4490您好!
我们设计了自己的定制板、包括 AFE4490光度前端和两个外部 LED。 现在、我们尝试从前端接收精确的信号、因此会产生一些有关 ADPD144设置的问题、因为我们的红外 LEED 信号与红色 LED 信号相比具有非常高的噪声。
信号本身非常精确(滤波后清除脉冲波形)、但如果我们增大 LED 电流、IR 信号会产生很大的噪声、而红色信号则不会。 目前、我们使用的是6.15mA、这远小于 LED 的最大正向电流。 此外、我们使用相同的 RF 和 CF 值来比较输出。 现在、我们想知道这是否只是一个设计问题、或者是否有办法通过适当设置一些寄存器来确定如何降低噪声部分。 通常、对两个 LED 应用不同的设置并不是一个大问题、但我们只是想知道您对此问题是否有任何经验。
此致、
Simon