Other Parts Discussed in Thread: FDC2214EVM, FDC2214
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:FDC2214EVM 主题中讨论的其他器件: FDC2214
你(们)好
我们正在对 FDC2214EVM 进行一些开发工作、并遇到了所提供可视化 GUI 的一些限制。 电路板是否使用 CDC 串行协议通过 USB 发送数据? 如果是、这是否记录在任何地方? 如果我们可以编写自己的 GUI 来解析和处理数据以进行调查、这将非常有用。
其次、在使用电阻率相对较高的交叉传感器时、是否有任何技巧可用于优化灵敏度? 我们可以轻松获得大约5-6 MHz 标记的系统谐振频率、但灵敏度似乎低于预期。 如果有任何指示、我们将不胜感激。
提前感谢