This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDC1000-TDC7200EVM:GUI 错误地读取电流箱液位

Guru**** 2618245 points

Other Parts Discussed in Thread: TDC1000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/583514/tdc1000-tdc7200evm-the-gui-reads-the-current-tank-level-wrongly

器件型号:TDC1000-TDC7200EVM

你好

我已正确安装软件 GUI。 我的 PC 也可以检测到链路。 但是、油箱电流水平与实际水平不同。 假设水位为6cm、但 GUI 会将所有水位的水位读数为2.7cm。 为什么会发生这种情况? 此外、当我将启动和停止从 TDC1000板连接到示波器时。 精确地获得信号。 但是、当我使用不同的距离更换玻璃容器时、ToF 仍然与示波器相同、这意味着在计算后、距离是完全相同的。 尽管实际上、我将尺寸为3cm 的小型容器的距离更改为15cm。 为什么 ToF 保持不变? 对于所有类别距离、它只能读取 ToF 值4.00us。  

有人能解释一下吗? 我这样做是不是错的? 请帮帮我。

谢谢。