Other Parts Discussed in Thread: TPS65921, TMP103
器件型号:OPT8241-CDK-EVM
你(们)好。
我们目前正在进行基于 OPT8241-CDK-EVM 参考设计的电路板设计。 我有几个问题要进一步了解 TPS65912x 和 OPT9221。
1) 1)在评估板的参考设计中、我注意到 OPT9221 ToF 控制器依赖 TPS65912x 供电、但 TPS65912x 使用 SPI/I2C 总线与 OPT9221进行通信。 本参考设计中主要使用哪种通信来设置 LDO 和 DCDC 转换器的输出电压? 我们如何确保在 TPS65912x 的 LDO/DCDC 转换器寄存器中设置的电压值保持不变、因为两个器件彼此重新连接? 此外、OPT8241-CDK-EVM 板是否使用 OTP 存储器中的默认配置值在加电时设置 LDO 和 DCDC 转换器的输出电压、而不更改它们?
2) 2)第二、如何在 TPS65912x 上电时定义输出功率值和电源序列? 我注意到前面提到的数据表中有存储在 OTP 存储器中的默认配置、该配置由 TI 编程、但我们是否可以在启动时配置输出功率值和电源定序?
我仍在努力了解如何在 OPT8241-CDK-EVM 的参考设计中使用 TPS65912x 、因此我们非常感谢您的任何帮助。 提前感谢。