This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMT01:LMT01

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: LMT01, TMP107, TMP104

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/583254/lmt01-lmt01

器件型号:LMT01
主题中讨论的其他器件: TMP107TMP104

您好!

我的客户有兴趣将 LMT01用于其单线制接口、但他希望在 SMD 封装中使用此类温度传感器。

问题:是否有采用 SMD 封装的 LMT01计划或采用具有单线接口的 SMD 封装的另一个温度传感器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TMP107采用 SOIC 封装和单线接口、但它是基于 UART 的接口。 TMP107中的独特接口能够使用3芯电缆(电源、接地和双向通信)以菊花链方式连接多达32个器件

    TMP104采用微型 WCSP 封装、与 TMP107接口有许多相似之处。 但是、TMP104通过在单独的线路上返回最后一个器件的输出来实现菊花链通信。 这就使其在技术上成为一个2线接口。

    我不知道我们产品系列中的另一款提供脉冲输出的产品、例如 LMT01。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供信息。

    在 LMT01的产品页面上、我可以看到 LMT01DQXR 处于预发布状态。

    这是否意味着(我相信) WSON 封装也将发布?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    WSON 封装预计将于4月发布。

    如果您对 WSON 封装有其他疑问、请向我发送电子邮件。

    谢谢、